生产力工具

探针系统

缩短您的设置时间

所有机床工具都需要探测功能


不需要了解 G 代码或宏编程,也可缩短设置时间。监控工具磨损和工具损坏,减少废料产生。

完成更多工作


缩减设置环节是任何机床工具实现产量最大化的关键所在。借助 Haas 提供的探测解决方案,只需按几下按钮即可在几分钟内完成任何机床的设置。我们行业一流水准的无线直观探测系统 (WIPS) 为各色集成式探测系统设定了标准。简明的屏幕指示可指导新手用户完成整个过程。经验丰富的用户可以使用自定义探测例程的全部优势和功能。

认识您的新设置机械师


Haas 无线直观探测系统 (WIPS) 将彻底改变您运行机器的方式。可通过各个方面的工作设置和运行为您提供协助,告知您在没有该功能的情况下如何处置切屑。

需要证明?


哪种方式更快?通过手动设置刀具还是探针? 我们直面这一挑战,配合探测系统后,显示出 Haas 机床的强大功能。剩下的唯一问题是:可将节省的时间用来做什么?

充分利用您的 Haas 探测系统


WIPS 使用方法第一部分
Haas 无线直观探测系统 (WIPS) 可设置刀具和工件偏置,对于希望提高准确度和速度的车间而言,这不失为一个变革性的工具。在“WIPS 使用方法”系列第一部分中,驻地应用专家 John Nelson 详细说明了 WIPS 的工作原理。
WIPS 使用方法第二部分
在“WIPS 使用方法”系列的第二部分视频中,应用工程专家 John Nelson 通过适用于所有 Haas NGC 控制器的无线探测和可视化编程系统 (VPS),指导您设置刀具偏置。
WIPS 使用方法第三部分
在“WIPS 使用方法”系列第三部分视频中,应用工程专家 John Nelson 为您说明了通过“刀具偏置”页面控制无线探测以设置刀具偏置。
快速选择工件偏置和角度
如果您曾在使用老方法来标示零件方面遭遇过困难,那么哪些人没有遇到这一问题呢?那么该提示正是为您而准备!
配备动力刀具的自动刀具预调仪
在车削加工中心正确设置动力刀具可能很麻烦。Mark 将通过分步教程指导您完成整个过程,该教程将解答您的所有问题。如果您拥有配备动力刀具的 Haas 车床,或者正在考虑购买一台,那么这段视频不容错过!
只需几秒即可完成工件偏置设置
所有运行机床的工作人员都知道设置工件偏置所需的时间。能在短时间内完成设置意味着什么? 这表明您能做得到,而且比您想像中的要简单!