Ferramentas de produtividade

Sondagem

Reduza o seu tempo de configuração

Nenhuma máquina ferramenta deve estar sem sondagem


Reduza os tempos de configuração sem ter que conhecer o código G ou a programação de macros. Monitorize o desgaste da ferramenta e os danos na ferramenta e reduza a criação de aparas.

Faça mais trabalho


A redução da configuração é fundamental para maximizar a produtividade de qualquer máquina-ferramenta. Com as soluções de sondagem disponíveis da Haas, qualquer máquina pode ser configurada em minutos com apenas alguns botões pressionados. O nosso sistema de sondagem intuitiva sem fios (WIPS), líder do secto, estabelece o padrão para sistemas de sondagem integrados. As instruções fáceis no ecrã guiam os utilizadores iniciantes ao longo do processo. Os utilizadores experientes têm acesso à potência total e aos recursos das rotinas de sondagem personalizadas.

Conheça o seu novo operador de configuração


O sistema de sondagem intuitiva sem fios da Haas (WIPS) revolucionará a forma como a máquina é executada. Ele ajudará em todos os aspetos da configuração e operação do trabalho e deixá-lo-á a imaginar como foi possível criar limalha sem ele.

Precisa de provas?


É mais rápido configurar ferramentas manualmente ou com uma sonda? Nós enfrentámos esse desafio de frente para mostrar o poder das máquinas Haas quando emparelhadas com um sistema de sondagem. A única questão que permanece é: O que fará com todo o tempo que poupar?

Tire o máximo proveito da sua sonda Haas


WIPS Como fazer Parte n.º 1
O Sistema Intuitivo de Sondagem (WIPS) da Haas é um divisor de águas para as oficinas que desejam aumentar a precisão e a velocidade com que definem desvios de ferramentas e de trabalho. John Nelson, especialista em aplicações residentes, analisa como o WIPS trabalha nesta 1ª parte da nossa série “WIPS Como fazer”.
WIPS Como fazer Parte n.º 2
No segundo vídeo da nossa série “WIPS Como fazer”, o Engenheiro de Aplicações John Nelson orienta-nos na definição de desvios de ferramentas usando a sua sonda sem fios e o Sistema de Programação Visual (VPS) disponível em todos os controlos NGC da Haas.
WIPS Como fazer Parte n.º 3
No terceiro vídeo da nossa série “WIPS Como fazer”, o engenheiro de aplicações John Nelson demonstra o uso da Página de Desvio da Ferramenta para controlar a sonda sem fios para definir os desvios de ferramenta.
Escolher rapidamente um desvio de trabalho e um ângulo
Se já alguma vez teve dificuldade em indicar a sua peça com o método antigo – e provavelmente já tenha acontecido a todos, esta dica vai ajudá-lo!
Predefinidor automático de ferramentas com ferramentas elétricas
Configurar adequadamente ferramentas mecânicas num centro de torneamento pode ser complicado. O Mark orienta-o por todo o processo com um tutorial detalhado que irá responder a todas as suas dúvidas. Se tem um torno Haas com ferramentas mecânicas, ou estiver a pensar comprar um, este vídeo é vital para si!
Defina desvios de trabalho em segundos
Qualquer pessoa que tenha executado uma máquina sabe quanto tempo leva para configurar os seus desvios de trabalho. E se pudesse fazê-lo numa fração do tempo? Acontece que pode, e é mais fácil do que pensa!