Ferramentas de produtividade

O controlo Haas

Controlo CNC mundialmente famoso

Maquinação CNC é Complexa. O Seu Controlo Não Devia Ser.


O controlo é o cérebro da sua máquina. Faz todo o pensamento e cálculos. A operação deve ser intuitiva e fácil, independentemente da operação que está a realizar.

Concebido, construído e programado pela Haas


O controlo Haas – hardware e software – foi concebido e construído internamente e otimizado especificamente para ferramentas de máquinas da Haas. Se houver um problema – a Haas Automation assume total responsabilidade pela máquina inteira. O controlo Haas é fácil de aprender e usar, e é o mesmo em toda a linha de produtos. As máquinas Haas também são usadas extensivamente em instituições de ensino em todo o mundo, por isso os estudantes graduados já estão familiarizados com o controlo Haas, o que facilita a localização de novos operadores e programadores e simplifica a formação.

Sempre atualizado. Simples. Fácil. HaasConnect.


O Haas Next Generation Control inclui a capacidade de enviar-lhe a si, e a pessoas por si designadas, notificações de texto por correio eletrónico e SMS relativas ao estado de funcionamento da sua máquina Haas. A configuração é simples e fácil através do Portal MyHaas no website HaasCNC.com. O HaasConnect é disponibilizado gratuitamente com todas as Haas novas e possui o Controlo da próxima geração.

Características e opções de controlo


Memória incorporada

O NGC possui 1 GB de memória do programa padrão. Isto significa que poderá guardar mais programas no controlo, deixando de ser necessário usar um dispositivo externo para fazer backup do programa. Os programas grandes para moldes complexos, por exemplo, já podem ser executados a partir da memória, eliminando os problemas de conectividade muitas vezes sentidos durante a execução do DNC ou FNC.

Acesso fácil à rede

O controlo Haas tem um interface de configuração de rede simples e intuitivo. Ligue-se à sua rede de área local usando a conexão Ethernet integrada, ou sem fios através da funcionalidade WiFi normal. Com o Haas Control, não existem limitações à utilização de qualquer sistema operativo comum; a conectividade é rápida e fiável.    

Wired & Ligação sem fios

Com Ethernet e WiFfi como funcionalidade STANDARD, ligar o controlo Haas ao seu computador ou à rede da oficina é incrivelmente fácil. A Ethernet é uma ligação de rede super rápida e fiável que substituiu a porta de série RS-232. O WiFi oferece velocidade e fiabilidade semelhantes, mas sem fios. Utilizando a função Net Share no controlo Haas, pode facilmente partilhar, enviar, executar e editar programas a partir da sua secretária ou do controlo Haas em tempo real.    

Operação melhorada e interface de navegação


Navegação simples

A navegação é rápida e simples, com funcionalidade consistente das teclas do cursor e ícones intuitivos em toda a experiência do utilizador.

Ícones acessíveis

A interface da Ajuda do operador melhorada apresenta ícones fáceis de entender que fornecem acesso rápido a informações sobre qualquer recurso ou opção dentro do controlo.    

Definição rotativa

Configure a sua mesa rotativa com ícones e diálogos simples no ecrã e designe rapidamente eixos rotativos para corresponder à orientação da mesa rotativa.

Programação

O Sistema de programação visual (VPS) Haas permite-lhe criar rapidamente programas de código G para funcionalidades básicas da peça, usando modelos semelhantes a formulários para definir os recursos. 


 

Vídeos de Dicas e Truques de Controlo Haas


Exiba imagens e vídeos no seu controlo
Neste episódio, Mark mostra o poderoso novo recurso Haas M130 Media Display. Ao comandar um M130, pode exibir folhas de configuração, listas de ferramentas, instruções de trabalho e até vídeos – tudo no seu programa. Já não é necessário gravar instruções de trabalho na máquina ou escrever notas manuais informando o seu operador como carregar ou inspecionar uma peça; coloque tudo no seu programa NC!
Ligue a sua máquina Haas à Internet
Tim de Hartford, Connecticut, recentemente questionou o Homem das Perguntas da Haas sobre o HaasConnect. Ele está preocupado que ligar a sua máquina Haas à Internet seja complicado e difícil. Com o Haas Next Generation Control e a conectividade Wi-Fi opcional, o processo de configuração não poderia ser mais fácil! Então, porque não aproveitar? Acompanhe como Bryan O'Fallon, o nosso Homem das Perguntas Residente da Haas, ajuda-o no processo.
Simplifique A Maquinagem multi-eixo Com DWO/TCPC
Na Sugestão do dia de hoje, Mark mostra como a opção Haas DWO/TCPC pode simplificar significativamente os trabalhos de 3+2, 4+1 ou de 4 e 5 eixos simultâneos. Ao utilizar a opção DWO/TCPC (Offsets de trabalho dinâmicos/Controlo do ponto central da ferramenta), pode agora criar antecipadamente o seu programa CAM e depois colocar a fixação da peça e a peça em qualquer lugar na mesa, sem a necessidade de repor o seu programa!

Obtenha mais do seu investimento na Haas


O que pode uma máquina Haas fazer? O que tem?