Máquinas universais Haas

Máquinas universais

Maquinagem de 5 eixos para todos

Ver modelos ›

Desvios de trabalho dinâmicos + controlo do ponto central da ferramenta = tornar a maquinagem de 5 eixos mais fácil


Padrão em todos os Centros de Maquinagem Universal da Série UMC

COM DWO/TCPC NÃO É NECESSÁRIO:

    Colocar a peça sempre exatamente no mesmo local

    Repor o programa quando a fixação muda

    Repor o programa se o trabalho passar para outra máquina Haas

O DWO/TCPC MUDA TUDO:

✓   Poupa tempo a programar e a configurar

   Reduz os custos de fixação

   Aumenta o número de operadores de múltiplos eixos

   Aumenta a sua produtividade e os seus lucros

“Pensar em cinco eixos era uma novidade para mim, pelo que comecei devagar. O controlo é o mesmo que o VF-2SS, por isso foi imediatamente familiar. Obviamente, a nossa necessidade de precisão e capacidade apenas aumentarão ao longo do tempo, mas estamos agora numa boa posição e termos acesso a uma boa máquina como a UMC.”

Vamec
Matteo Vannini | Diretor de Workshop | Vamec

Veja a série UMC em ação


Maquinagem de Precisão no UMC-750
O UMC-750 é uma solução acessível para maquinagem 3+2 e trabalho simultâneo em 5 eixos, numa plataforma intuitiva e fácil de usar.
Simplifique a maquinagem de 3+2 e 5 eixos
Ao utilizar a opção DWO/TCPC (Desvios de trabalho dinâmicos/Controlo do ponto central da ferramenta) pode criar antecipadamente o seu programa CAM e depois colocar o dispositivo e a peça em qualquer lugar na mesa, sem a necessidade de repor o seu programa!
Maquinagem com definição simples
Normalmente, esta peça exigiria várias definições e manuseamento do operador, mas o UMC-750 produzirá a peça finalizada com base numa definição simples, com maior precisão.
Não tema os 5 eixos
No primeiro vídeo da nossa série “Não tema os 5 eixos”, John Nelson explica porque é que a maquinagem de 5 eixos é hoje muito mais simples do que nunca e porque qualquer oficina pode ser uma oficina de 5 eixos.

 

Construa o seu UMC


Pronto para criar a sua nova fresadora vertical Haas?  

Vamos encontrar a máquina certa para a sua oficina e personalizá-la adicionando as opções e os recursos que funcionam para si.